암호 푸셔 로고
SKF Secret sharing
Share you secrets in secure way

번역 도와주세요

가능한 한 많은 언어를 추가하고 싶지만 번역을 만들고 확인하는 데 유창한 사용자의 도움이 필요합니다.

작동 방식

우리는 사용 translation.io. 우리의 번역 노력을 관리하기 위해. 그것은 사용하기 쉬운 인터페이스를 가지고 있습니다.

번역은 처음에 Google 번역을 사용하여 기계로 수행됩니다. 올바른 번역을 선택하고 필요에 따라 수정 사항을 추가하는 것은 번역가의 일입니다.

완전히 새로운 언어에 대한 번역은 원어민의 경우 1시간 이내에 완료될 수 있습니다.

더 읽어보기: 번역 인터페이스를 사용하는 방법은 무엇입니까?

가입 방법

번역 작업에 참여하려면:

  1. 에서 무료 계정 등록 translation.io.
  2. 나에게 메세지를 보내 translation.io 사용자 이름과 작업하려는 언어를 입력합니다.

...번역 프로젝트에 당신을 추가하겠습니다.

번역 팁
  1. 소스 텍스트가 대문자인 경우 번역된 텍스트에서도 유사한 대문자를 유지하려고 합니다(대상 언어에서 구문상 허용된다고 가정).
  2. "%s", {%file} 또는 이와 유사한 코드가 삽입된 경우 대상 번역에서 그대로 두십시오. 응용 프로그램에서 사용되는 대체 코드입니다.

Password Pusher 번역에 도움을 주셔서 감사합니다!